This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:疑似故障批次:TLV74211PDQNR (TI 订单号 T056643)

Guru**** 2514275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539586/tlv742p-suspected-faulty-batch-tlv74211pdqnr-ti-order-t05664643

器件型号:TLV742P


工具/软件:

TI 原 订单 号:** T056643 C485137、 TLV74211PDQNR、 TI (Texas Instruments )、 1000 片   
 客户 购买了 50 台。     测试的所有 30 个单元均 失败。  验证   客户  电路图 后发现   输入 电压 为 1.8V、  不  符合  数据表   中 2V 的要求。     建议客户  调整  电压。  随后、  客户 报告 使用  2.8V 输入、 但    仍未 观察到输出。   组件 可能  有缺陷。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicky

    请随附测试设置原理图并描述测试参数。   

    请描述什么是“失败“? 输出上是否显示 0V? 探测是如何完成的? 请提供测试设置的图片。

    谢谢

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Batch-TLV74211PDQNR-_2800_TI-Order_2300_-T05664643_2900_.zip

    亲爱的 μ s
    请检查附件。视频为测试视频、输出端子显示 0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:
    请检查随附的文件。 视频是测试视频、输出端子显示为 0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的:
    请检查随附的文件。 视频是测试视频、输出端子显示为 0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicky:

    该器件采用几乎对称的 X2SON 封装。 请确认它已正确焊接在电路板上。 我怀疑这是您看不到任何输出的原因。  

    在视频中、我还注意到电压读数反弹。 您能否确认载荷? 器件可能由于 OUT 至 GND 故障而启动并保持在电流限制状态。 VIN、VOUT、IOUT 的示波器截图将非常有用。

    谢谢

    Ishaan