This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:DS 问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, BQ25185, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540831/bq25185-ds-question

器件型号:BQ25185
《主题》中讨论的其他器件: SN74LVC1G08、SN74LVC1G126

工具/软件:

您好团队:

1. 我想当向/CE 输入高电平电压时充电可能会停止、但 STAT2(指示充电状态的端子)也会变为高电平吗?

2. 我识别 除出厂模式外,始终检测到 STAT1 和 STAT2 报告的故障检测。 是否有方法故意停止 STAT1 和 STAT2 中的通知(=在发生故障时故意停止 LO 电平的方法)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo-San、

    2.  我认识到 除非在出厂模式下、否则始终检测到 STAT1 和 STAT2 报告的故障检测。 是否有方法故意停止 STAT1 和 STAT2 中的通知(=一种在失败时故意停止 LO 电平的方法)?

    STAT1 和 STAT2 是开漏输出、无法在 BQ25185 上在内部禁用它们。

    如果我理解正确、您只想在 STAT1 为高电平时查看状态、并将 STAT2 解读为低电平(充电正在进行)或高电平(充电完成)?

    在这种情况下、您可以在 STAT1 为高电平时使用与门 (SN74LVC1G08) 或 tri 状态缓冲器 (SN74LVC1G126) 驱动 LED。

    如果您有任何问题、请随时告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Alec、

    关于#1 的其他问题。

    q) 我想当向/CE 输入高电平电压时充电可能会停止、但 STAT2(指示充电状态的端子)也会变为高电平?

    A) 可以、当通过将/CE 拉至高电平来禁用充电时、STAT1 和 STAT2 都将为高电平。

    新 Q) 在/STAT1 且 CE=HIGH 和 STAT2 均为高电平的情况下、如果充电 IC 故障、STAT1 和 STAT2 是否为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryo-San、

    感谢您的跟进。

    ]新问)在/STAT1 且 CE=HIGH 和 STAT2 均为高电平的情况下、如果充电 IC 缺陷故障、STAT1 和 STAT2 是否为低电平?

    是的、我在 BQ25185 EVM 上确认了这一点。 如果/CE 被拉至高电平以禁用充电、但发生故障、则 STAT1 将处于低电平、STAT2 将为高电平或低电平、具体取决于特定故障。

    此致、

    Alec