This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:设计和计算直流/直流转换器需要技术支持

Guru**** 2513795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540876/lm25180-technical-support-required-for-design-and-calculation-for-dc-dc-converte

零件号:LM25180


工具/软件:

您好团队:

我正在使用 LM25180 直流/直流转换器 (PSR) 实现以下输出。

输出 1 =+46V 且 5mA
输出 2=+14V 和 100mA
输出 3=–14V 和 10mA
输出 4=–46V 和 5mA

所有输出均具有相同的接地端、请参阅随附的 Excel 中的变压器设计。

问题是...

1) 该 IC 是否能够生成超过 2 个输出?
2) IC 是否能够生成+/- 46V 等输出
3) 请参阅我为上述设计准备的随附设计计算,如有任何错误,请参考。
4) 此 IC 是否能够生成两个输出,且彼此隔离?

请在 8V 至 36V 输入电压下针对上述输出建议一个 IC。

e2e.ti.com/.../LM25180_5F00_Calculation_5F00_4_5F00_Output.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suresh、

    我明天会回来的。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suresh、

    请查看下面的反馈:

    1) 该 IC 是否能够生成超过 2 个输出?

    [MA]:是的、LM25180 是一种 PSR(初级侧调节)反激式控制器、用于调节初级绕组上的电压、然后反映在输出侧。 我在电子表格中检查了您的计算结果、您的匝数比值适用于所需的输出电压。


    2) IC 是否能够生成+/- 46V 等输出

    [MA]:是的。 您可以通过参考次级侧接地来生成负电压、如下面的原理图所示。


    3) 请参阅我为上述设计准备的随附设计计算,如有任何错误,请参考。

    [MA]:我检查了您的所有计算结果、所有计算结果看起来都很好。 干得不错


    4) 此 IC 是否能够生成两个输出,且彼此隔离?

    [MA]:是的、您可以使用不同的接地基准生成两个或更多隔离式输出电压。

    谢谢你