This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:解决 BQ34Z100-G1 + UCC28C43 + UCC27714 推挽设计中的 EMI 尖峰和散热问题

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, BQ34Z100-G1, UCC27714, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540814/bq34z100-g1-troubleshooting-emi-spikes-and-thermal-challenges-in-bq34z100-g1-ucc28c43-ucc27714-push-pull-design

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件: UCC27714、UCC28C43、 CSD19502Q5B

工具/软件:

大家好、μ s

我正在开发一个 μ s 100W 隔离式推挽式直流/直流转换器 、使用 μ s BQ34Z100-G1 进行电池管理、UCC28C43 作为控制器、UCC27714 作为高速驱动器、并在初级侧CSD19502Q5B NexFET 输出)。100kHz 输入、24V 时 12V/8A(

尽管进行了仔细的布局和筛选、但我还是遇到了 μ s 持续的挑战 μ s :μ s

Small blue diamondμ s  EMI 尖峰:

  • 使用近场探头、我观察到一致的 180–250MHz 尖峰与变压器泄漏振铃和开关边沿对齐。

  • 添加一个 Ω 100Ω+ 1nF + FRD RCD 缓冲器会有所帮助、但会增加开关损耗和 Ω MOSFET 发热。Ω

  • UCC28C43上的温和扩频略微降低了 Ω EMI、但不能完全抑制尖峰 Ω

热管理问题:μ s

  • 在 80W 负载下、即使有散热器和~2m/s 的强制气流、MOSFET 外壳温度也会超过 85°C、引发可靠性问题。Ω

  • 屏蔽可以改善 Ω EMI、但会增加热阻、从而进一步恶化发热。Ω

变压器漏电流测量值为~1uH、尽管耦合紧密、但漏电能量明显导致了尖峰。Ω

具体问题:μ s

White check mark如何在不过度增加开关损耗的情况下有效减少漏振铃?μ s
White check mark在推挽式拓扑中、有没有系统的方法可以优化 Ω UCC28C43 的 RCD 缓冲器参数?Ω
White check mark如何使用 Ω UCC27714 微调死区时间、以最大限度地减少交叉传导、而不会因慢边沿而降低?Ω EMI Ω
White check mark在有效管理热路径的同时、使用 Ω NexFET(__LW_AT__CSD19502Q5B)实现高 dV/dt 时、是否有任何推荐的布局或屏蔽做法?μ V
White check mark是否有人在推挽式设计中实现了有源箝位技术、UCC28C43同时管理漏电能量和 Ω EMI?Ω

任何实际调试经验、参考设计或波形比较将不胜感激。μ s

感谢您的帮助!μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vbsemi 团队:

    感谢您的查询。 我在下面提供了有关直流/直流转换器中 EMI 和降噪的附加信息的链接。 减慢 FET 开关速度以及使用缓冲器和滤波技术是降低直流/直流转换器噪声的常见方法。 我不得不问、当 Vbsemi 是 MOSFET 制造商时、为什么要使用 TI FET?

    缓冲器设计: https://www.ti.com/lit/ta /ssztbc7/ssztbc7.pdf

    EMI 降低 https://www.ti.com/lit/wp/slyy200a/slyy200a.pdf

    推挽式转换器设计: https://www.ti.com/lit/an/slyt790b/slyt790b.pdf

    推挽式转换器设计: https://www.ti.com/lit/an/slua053/slua053.pdf

    在您有机会查看后、我将要求我们的 PWM 控制器应用团队审核您的问题、看看他们是否可以提供额外的帮助。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vbsemi 团队:

    再次感谢您关注 TI FET。 新的 e2e 主题已重新分配给 TI 的电源服务设计团队。 他们会拥有电源设计专家、会为您的问题提供帮助。 我要求您不要为此同一主题创建任何其他新主题。 我会让这个线程和另一个线程保持打开状态、直到我们得到解决。

    您是否有机会查看我提供的文档? 如果您对这些材料有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、

    John