This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:具有 UC24636 的反激式转换器、开启时输出振铃

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541828/ucc28740-flyback-converter-with-uc24636-output-ringing-at-turn-on

部件号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC24636

工具/软件:

大家好、我在设计中使用了 UCC28740 和 UCC24636。 我使用 WEBENCH Power Designer 工具作为起点。 您可以在下面找到我的原理图。

经过多次测试后、我在初级 MOSFET 漏源节点之间添加了 RC。 我使用了 1000pF 和 100R、这确实有助于减少 MOSFET 关断时的振铃。 但是、开通时间的振铃仍然过高。

我移除了 D1 TVS 作为缓冲器、并将 RC 缓冲器放置在那里。 我还为 D6 二极管添加了一个 100R。 然后在驱动信号上添加 2R 电阻器。 但振铃仍然存在。 为 RCD 缓冲器尝试了不同的值。 还在输出端添加了一些陶瓷电容器。

导通时的输出振铃 略有变化。 我不知道这个问题可能会引起其他问题。 也许是反馈电路或次级侧开关。  

您可以看到下面的 Vgs 电压和输出电压波形。 (VGS 探针处于 10X 模式)。 当 MOSFET 导通时、漏极电压过高? (约 370 伏)

我的标称输入电压为 230V/50Hz 交流。 I 所需的输出为 5V/1A。 如您所见、除了开关时刻外、它非常稳定。

需要帮助来改善此输出。 您需要了解的任何波形? 请告诉我谢谢。

此致。

e2e.ti.com/.../powerdesign.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我相信您遇到的问题是您没有正确地钳制开关节点、并且可能没有正确实施缓冲器。

     

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了 UCC28740 的主要故障检测工作原理。  这种检测技术存在的问题以及如何解决这些问题。  有一节介绍了如何设置 RCD 钳位以保护初级 FET、以及如何在输出整流器两端设置缓冲器以抑制振铃。  根据应用手册在输出整流器两端使用 RCD 钳位和缓冲器、您应该能够解决您的问题。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    此致、