Thread 中讨论的其他器件: LM5160
工具/软件:
您好、
我们正在寻找适用于可变输出、直流隔离式转换器 (24V 至~5..15V、1..100mA) 的可行解决方案。 输入电压固定为 24V、输出电流将从几 mAs 到大约 100mA 之间变化。
输出电压应逐步通过外部 MOSFET 开关或通过连接到转换器的合适电阻电路的 DAC 电压进行电子调节。
我们喜欢 PSR 反激式转换器、因为它简单、占用空间小、但也可以考虑使用其他方法。
由于该项目与敏感测量相关、因此低输出噪声/EMI 是一个优势。
我们已经考虑过 LM5181,但尚不清楚调整其输出电压的最佳方法是什么 — 例如,我们可以通过 MOSFET 切换不同的 Rset 值吗?
BTW。 LM5181 是否有方法可以调整控制环路?
您会建议什么解决方案?
谢谢
Robert