Thread 中讨论的其他器件:TPS7B7702-Q1、
工具/软件:
我们公司的初步 PoC 模型目前正在审查您公司的 TPS7B7701-Q1/TPS7B7702-Q1。
我在数据表中看到了以下描述:

使用场景:
该 IC 的 SENSE 引脚连接至 SoC 的 VDD18A_ADC、
此引脚的有效检测值 (max)(VDD18A_ADC) 为 1.7V~1.8V~1.9V、
引脚耐受电压为 2.5V。
请确认以下问题:
当 LDO 开关输出被禁用时、感测输出是瞬时高电平还是会继续保持高电平 ①、μ s? (我担心它会对后续阶段造成损害)
(在短路,电流限制,热关断等情况下)
②、在出现问题 ① 的情况下、使用以下电路是否有任何问题?

感谢你的帮助。