This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:Ecxml/Pdml/ Tzr 版本仿真模型应用。

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540401/tps745-q1-ecxml-pdml-tzr-version-simulation-model-application

器件型号:TPS745-Q1


工具/软件:

您好团队、

Harman 在平台上使用以下芯片,请帮助提供 组件详细型号:

 

1V8 LDO-TPS74501

4059465

以下是对详细模型的要求:

Ecxml/pdml/Tzr 版本都可以。 详细的模型应得出每个内部元件(如超模压,裸片,裸片连接等)的密度、容量和热导率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    请通过内部论坛重新提交此申请。   

    此致、

    Alex Davis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我还提交了另一个 E2E。

    正如我在另一个帖子中所说的、模型请求链接无效、无法打开。 您可以选择直接通过内部电子邮件发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我正在结束这一主题、因为内部有开放的主题、公共论坛不是进行这一讨论的适当场所。 请勿重新打开此主题。  

    此致、

    Alex Davis