工具/软件:
实际上、我们在基于逆变器的应用中使用此芯片、在该芯片中启用 QA 看门狗后、我尝试使用 Trace32 (Lauterbach) 调试器重新编程或调试 SW 或复位、TPS653860-Q1 芯片将进入复位 MCU 状态(这是预期行为,因为我们不提供 QA 看门狗)。 我知道、在读取数据表后、如果将 SCLK 引脚置为高电平的时间大于 tpwr_hld 时间看门狗将进入长窗口、您可以刷写 SW。
但是、在闪存已启用看门狗的软件后、如果我尝试使用 Trace32 (Lauterbach) 调试器对软件进行重新编程或调试或复位、我会遇到问题、正如我提到的、这会进入复位 MCU 状态并在一段时间后切断 MCU 的电源、甚至不会消耗电流。 我观察到一件事是我刚刚停止电源并立即打开电源、这意味着(少于 10 秒)电路板没有消耗电流(0m 安培)。 如果我们持续这样做、则电路板会进入不可恢复状态。
我的要求是在启用后调试软件、看门狗是否可行? (这里我想调试 PMIC IC 寄存器)
此致、
Patta Upendra