This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460EVM:用作 IBB 负输出

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541240/lmq61460evm-as-a-ibb-negative-output

器件型号:LMQ61460EVM


工具/软件:

你(们)好

我们是否可以 将 LMQ61460EVM-400K 用作 IBB 来生成负输出?

我设置为从 24V 输入生成–5V 输出、还在输出端添加了保护二极管、但波形不正确  

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    请发送您尝试使用的原理图、以从 24V 输入生成–5V 输出。 还请分享您如何将设备连接到系统。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joshua、

    抱歉、我认为我这边的连接错误、我在 TP2 和 TP9 之间连接了示波器。

    这就是我完成的连接

    在 J1 连接器处连接示波器后、我得到了干净的波形、图中是 R6 电阻导致的吗?

    您还能告诉我、我们需要在输出端保持的肖特基二极管电流额定值是多少;额定电流 2A 的二极管是否足以削波正峰值?

    此致、

    Amit  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    是的、R6 似乎已在输出电压波形中添加了相当大的纹波。 对于 IBB 应用、R6 在输出电压返回路径上添加阻抗、这可能会导致其视在不稳定。

    对于肖特基二极管、最安全的做法是将额定电流保持至少与此器件的最大电流 (6A) 一样高。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.