This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:与 TPS54560 的差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540946/tps54560b-difference-with-tps54560

器件型号:TPS54560B
主题: TPS54560 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户询问 TPS54560 与 TPS54560B 之间有何区别? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    TPS54560B 是 TPS54560 的引脚对引脚直接升级版、并具有以下改进:

    1. 在 IC 的顶层增加了 Poly-Imide (PI) 涂层、以提高可靠性
    2. 改进了输出过压保护 (OVP) 电路、尤其适用于频率大于 800kHz 时的高负载瞬态 (5A 至 0A)
    3. 将电流限制从 7.5A 增加到 7.9A(典型值)和从 8.8A 增加到 9.5A(最大值)

    在新设计中、我会推荐 TPS54560B 而不是 TPS54560。

    有关更多详细信息、请查看 NRND & Differences TPS54340/360/540/560 和 TPS54340B/360B/540B/560B

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 如果您认为您的查询已解决、请关闭该主题。

    谢谢你

    此致  

    Onkar Bhakare