This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:过热保护和热关断阈值

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540545/tps548a28-over-temperature-protection-and-thermal-shutdown-threshold

部件号:TPS548A28


工具/软件:

TPS548A28 数据表显示热关断阈值的流程为:

 在客户/用户电路板:上测试 TPS548A28 热关断阈值

1、TPS548A28 封装的顶部外壳温度加热 至 195℃。

2、TPS548A28 的输出电 压在加热测试期间未关闭。

为什么测试结果与数据表规格不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否使用烤箱来加热器件? 您将器件浸泡在温度中多长时间?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 热喷枪、高于 160℃ 约 5s~10s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    根据您的热喷枪的接近程度,只有它 5-10 秒可能不会将它加热到 OTP 水平。  

    您是否还拥有准确的红外温度计或热像仪来显示设备的温度?  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已使用中央 309 数据记录器温度计监控 VR 封装‘s 顶部外壳温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    您能否在封装顶部显示特定的温度计图像?  

    最初你说这个装置是 195C 的,但你也说,热喷枪是用于 5-10s 以上 160C。  

    此致、

    Ryan