请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 工具/软件:
您好团队
如何理解红圈标记的描述? 该器件将在 3.9V 下启动工作、但可以支持 3.2V 至 65V。 该器件无法在 3.2V 电压下工作?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队
如何理解红圈标记的描述? 该器件将在 3.9V 下启动工作、但可以支持 3.2V 至 65V。 该器件无法在 3.2V 电压下工作?