This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:原理图检查

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540983/tps23730-schematic-check

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: PMP22477

工具/软件:

尊敬的先生:

查看此原理图后、似乎没问题、有助于再次检查是否需要修改或更新任何内容? 感谢您的帮助并向您学习。

下面随附了 TPS23730 的 PoE PD 45W 系统。

e2e.ti.com/.../TPS23730_5F00_-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您联系我们!

    原理图看起来指的是 PMP22477、删除了基于运算放大器的功率限制功能。  

    您似乎没有第二侧 12V 适配器 ORing 和 PoE 反激式电压输出低电平。 如果是这样、您可以拆下以下电路并使 PPR58 4.99k ->~4.37k。 其他 PoE 电路看起来不错。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    是、参考 PMP22477。

    好的、明白了。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的答复。

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题或疑虑、请回复或创建新主题。  

    此致、

    DIAN