This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:当输出与输出 FET 隔离时的自适应死区时间

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5304, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537116/lm5117-adaptive-deadtime-when-outputs-are-isolated-from-output-fets

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:UCC5304

工具/软件:

如果 SW 引脚未电连接到 FET 的中点、自适应死区时间控制如何工作?  我希望 在控制器的两个输出端使用光栅驱动器 (UCC5304)、以便在几乎相同的时间内实现 800V 的高电压输出。   当然、我将在进入控制器的底部桥臂上进行电流检测  

我更希望设置死区时间来解决小延迟问题。

现在正在设计原型以实现快速部署、希望获得技术支持方面的反馈。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian  

    LM5117 的自适应死区时间功能在您的配置中不起作用。 请考虑在栅极驱动器输入端添加类似这样的 RCD 电路、以调整死区时间。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您的答复。  在重新登录以阅读帖子时遇到问题。

    我很欣赏延迟电路、但我的问题是关于自适应控制。

    当电流/电压转换实际上不是桥式 FET 的转换、而是光耦合器的转换时、自适应控制如何工作?

    如果它是禁用的,没有调整死时好,但我想知道,以防止我的个人娱乐的大爆炸。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian

    LM5117 的自适应死区时间功能在您的配置中不起作用。  例如 、在 FPWM 模式下、HO 将在 LO-OFF 后启用~ 72ns(典型值)死区时间。 LO 将启用、HO-OFF 后死区时间~ 71ns(典型值)。  

    - EL