This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:LM5088-Q1

Guru**** 2814535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539640/lm5088-q1-lm5088-q1

器件型号:LM5088-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5088LM5148

工具/软件:

主题:LM5088-1 DC/DC 转换器设计–申请支持

我使用 LM5088-1 开发了一种适用于 48V 至 24V 电压、5.5A 的 DC/DC 降压转换器设计。 这些计算是使用 TI 的 Webench Power Designer 执行的、我还使用 LM5088 快速入门计算器验证了元件值。

这两种工具的结果相当。

但是、我目前面临着三个问题:

  • 不明显 开关节点振铃
  • 频率抖动
  • 输出端的电压纹波 空载时的转换器

低频纹波在大约 200mA 的负载下存在。 在最高 5.5A 的较高电流下、输出保持稳定。

附件是示波器图像、显示:

  • 开关节点处的振铃(使用 Tektronix 卡口探头测量)
  • 2.开关节点抖动
  • 20mA 负载处的输出纹波电压

PCB 布局类似于 LM5088 的评估板。

您能否就可能的解决方案或改进提供建议?

 

图 1.

图 2.

图 3.

浅蓝色迹线表示 24V 输出电压上的纹波、而紫色迹线表示开关节点电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franc  

    1、请使用短接地弹簧测量功率二极管阴极与感应电阻器接地连接之间的电压。  

    2.您似乎看到了调制开关频率的器件展频功能。 请参阅 数据表中的 7.3.7 频率抖动部分。  

    3.您的波形不能很好地相互同步。 您是否要同时捕获电感器电流、V (COMP) 和输出电压? 请向我显示放大和缩小波形。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5088_2D00_Meritve.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franc  

    1.有一些想法有助于降低最低负载要求(在本例中为 100mA)、但除非使用 LM5148 等同步控制器、否则没有完美的解决方案。 请尝试这些想法。  

    • 将 C18 连接到 R6 的接地连接、并减小值(尝试~220pF)
    • 更改 D1。 请使用结电容较小的肖特基二极管  
    • 在 SW 与接地之间添加一个虚拟电阻(~ 10k Ω)  
    • 增加 C11。 请在 C8 处尝试 2.2uF 电容、在 C11 处尝试 1uF 电容

    约 100ns 至 150ns 的占空比抖动不错。 如果您想进一步减少、请尝试这些想法  

    • 在 L2 处使用值较小的电感器
    • 将 CSG 引脚直接连接到 R6 的接地连接、而无需任何其他连接  
    • 将 R9 靠近 IC 放置、并将 R9 的接地端连接至 IC 的 GND。  

    - EL