This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:如何优化 NexFET 推挽中的高频振铃和 MOSFET 温度?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19502Q5B, UCC27714, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541462/ucc28c43-how-to-optimize-high-frequency-ringing-and-mosfet-temperature-in-nexfet-push-pull

器件型号:UCC28C43
Thread 中讨论的其他器件:CSD19502Q5BUCC27714

工具/软件:

在 UCC28C43 + UCC27714 + CSD19502Q5B NexFET 推挽式 100W 隔离式直流/直流转换器中:
严重  振铃的地方  导致 EMI 测试失败。
MOSFET 温度超过 85°C  80W 负载下。

问题:
White check mark 操作方法  同时降低振铃和 MOSFET 温度
White check markΩ (对于推挽式设计)是  有源钳位电路或其他经过验证的方法  是否可用?
感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    同样,请勿创建重复的线程 — 只需要一个线程。  您创建了许多线程、试图询问如何解决峰值问题。 您需要将它们组合成一个线程。