This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:UCC5350 的最高开关频率可以支持什么? 它是否可用于驱动 GaN 器件? 或者、您有任何建议在 OBC 上驱动 GaN 吗?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541860/ucc5350-q1-what-s-the-highest-switch-frequency-of-ucc5350-can-support-can-it-be-used-to-drive-gan-device-or-do-you-have-any-recommendation-to-drive-gan-on-obc

器件型号:UCC5350-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC5350LMG5200

工具/软件:

您好团队

客户计划开发基于 GaN 的 OBC、开关频率将达到 500kHz、

1.他们想了解 UCC5350 是否可以支持 500kHz?

2.它是驱动分立式 GaN 的好选择吗?

3.哪个参数决定了栅极驱动器支持的最高开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    通常、FET 的开关损耗及其有限的散热能力决定了最大实际开关频率。

    栅极驱动器本身几乎可以在 25MHz 空载时进行开关。 但是、D 封装也具有 1W 功率限制、并且根据电容器负载、这也会设置开关频率上限。

    如果 GaN FET 能够以 500kHz *(FET+FET Eon)<最大 Eoff 功率耗散的效率进行开关、则 UCC5350 将能够支持该输出方波频率。

    2. TI 建议集成 GaN FET 和栅极驱动器,如 LMG5200。 这是因为在 IC 级别对高频开关波形的控制得到了改进、而在分立级别:  

     3. 25MHz 的限制来自栅极驱动器的传播延迟。 如果输入脉冲太短、则通过隔离式栅极驱动器的开关键控机制将其滤除。 不过、这远远超出了您能够在高电流和电压电平下开关 GaN FET 的限值。

    此致、

    Sean