请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ34Z100-R2主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
工具/软件:
您好、
将黄金映像刷写到 BQ34Z100 后、是否需要对电池进行完全放电然后再充电、以便提高 SoC 测量的精度?
或者单靠放电是否足够?
如果是、应将其放电到何种程度? 是否需要达到 100% DoD?
在刷写黄金映像且没有放电/充电后、预计 SoC 读数中的错误水平是多少?
此致!
MJ