This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420-Q1:非可用性隔离式直流电源模块

Guru**** 2506785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420-Q1, UCC33020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540237/ucc33420-q1-non-availability-isolated-dc-dc-power-modules

器件型号:UCC33420-Q1
主题: UCC33020-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

 我们目前正在开发一个 ECU 模块、其中硬件需要一个 5V 至 5V 直流汽车级隔离式转换器。 我们已经确定了 TI 的两个器件适合我们的设计:UCC33420-Q1 (1.5W) 和 UCC33020-Q1 (1W)。 但在尝试为 ECU 硬件采购 BOM 时、我们发现任何元件采购基地都没有这些器件、甚至在 TI 工厂也没有。 请提供零件的采购详细信息和寿命详细信息,以便继续进行当前的设计。

谢谢、此致

Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lajitha、

    我会用一封私人邮件回复您。 我现在将关闭该主题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lajitha、

    我通过这种媒体向您发送了一个朋友请求、因此我可以向您发送一条私人消息。 请接受申请、请与我的团队联系并帮助处理申请。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器团队、

     您能评论一下这个主题中有关我们设计的元件选型的内容吗?

    谢谢、此致

    Lajitha