This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:在 95%的 ILIM 时输出不可靠

Guru**** 2589900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540637/tps25980-unreliable-output-at-95-of-ilim

部件号:TPS25980


工具/软件:

我正在使用  TPS259807ONRGER 驱动一条数字可控 LED。

电流限制为 5.5A、但在大约 5.1A 时、输出开始跳闸、导致 LED 闪烁

奇怪的是、当进一步增加到 5.2A 到 5.4A 时、输出将再次稳定。

5.5A 后、输出电流限制将按预期开始跳变。

我怀疑由于噪声电流曲线而导致过早发生过流跳闸、但不知道为什么 5.2A 至 5.4A 电流范围内不再出现这种情况。

增加 Ctimer 大大改善了情况,但似乎没有完全解决它。

我正在寻找有关如何诊断闪烁源以及如何解决闪烁源的指南。

原理图:

布局 (4 层:G/S/S/G)

 

提前感谢、
Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    您提到的问题很可能是由系统中的噪音引起的。 不能是压线、因为在 5.2A 至 5.4A 电流下工作正常。 除 C2 和 C13 外、电源路径中是否有其他电容器? 是什么驱动电源路径?

    • 增加 itimer 应该有所帮助
    • 增加 Cin 应该有所帮助
    • 获取 Vin、Vout、电流和 Itimer 引脚的波形将在此处提供帮助。 您还可以探测 IMON 引脚、而不是直接探测电流。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Gupta。 做了一些更多的调查,也注意到我错误地计算了 Rimon 的因子 10。 对此进行了调整、增加了 iltimer 并添加了一些额外的输出电容。 解决方案现在工作稳定。 谢谢。