This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5040A-Q1:查询是否存在 Dechlorane Plus 和放大器;UV328

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529713/ref5040a-q1-query-on-presence-of-dechlorane-plus-uv328

器件型号:REF5040A-Q1


工具/软件:

我们需要获得支持、以了解组件 REF5040AIDR 中是否存在 Dechlorane 和 UV328 物质

通过检查  材料成分搜索中提供的成分信息和化学品报告中是否存在化学文摘社 ID - 135821-03-3135135821-74-813560-89-9 和 25973-55-1 进行了初步分析 。  

  1. 在材料成分搜索中检查 相应器件的元件描述时、上述这些 CAS ID 不存在。 然而、在提及化学品报告(化学品报告附录 A)时、化学文摘社编号 25973-55-1 的 RL 为 0.05、而成分说明中没有。 我们需要支持以了解应遵守哪一份文件?
  2. 我们已经就此联系了 TI 官员以寻求支持、我也按照他们的建议进行了核实  

    关于 Texas Instruments 半导体产品 REACH 条款规定的声明

然而、我们尚未就没有戴克洛兰和 UV328 达成一致。 我们还对这些文件提出以下问题

 

  1. 如所示  关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新 : UV - 328 是 2014 年 12 月 17 日更新的候选人名单的一部分。 因此、我认为这意味着、如果“材料描述提及 REACH — 是“意味着组件中没有 UV –328、如果提及为豁免、则仅在“材料描述“文档中提及豁免内容。 请澄清?
  2. 如所示  关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新–  根据一般质量指南第 31 节、Dechlorane plus CAS ID (135821-03-3135135821-74-813560-89-9) 不属于 SVHC 或 REACH 候选、也不属于 RCM。 您能否确认我分享的列表中列出的组件根本不含 Dechlorane 和物质? 是否有单独的报告或认证?
  3. 您是否还能澄清化学品报告附录 A 中 RL-0.05 的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 请参阅下面的回答

    1. 如所示  关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新 : UV - 328 是 2014 年 12 月 17 日更新的候选人名单的一部分。 因此、我认为这意味着、如果“材料描述提及 REACH — 是“意味着组件中没有 UV –328、如果提及为豁免、则仅在“材料描述“文档中提及豁免内容。 请澄清?
      1. 在文章级别、REACH SVHC 阈值为 1000ppm。  根据 TI REACH 声明、找到了@ 环境信息(环保信息)| TI.com REACH =是意味着 1000ppm 以上不存在 SVHC、也不存在高于允许阈值和超出允许使用案例的附件 XVII 材料。
    2. 如所示  关于 Texas Instruments 中 REACH 条款规定的声明、半导体产品更新–  根据一般质量指南第 31 节、Dechlorane plus CAS ID (135821-03-3135135821-74-813560-89-9) 不属于 SVHC 或 REACH 候选、也不属于 RCM。 您能否确认我分享的列表中列出的组件根本不含 Dechlorane 和物质? 是否有单独的报告或认证?
      1. Dechlorane plus 和 UV –328 受欧盟持久性有机污染物的限制。  有关欧盟爆裂声合规性的 TI 声明可通过申请获取@ ti.com/support。
      2. TI 根据 RCM 规范 6494169 禁止使用 Dechlorane PLUS 和 UV –328。  客户可以通过 通用质量指南第 31 节中的链接访问该规范
    3. 您是否还能澄清化学品报告附录 A 中 RL-0.05 的含义?
      1. 不清楚参考的均质材料 RCM 报告是哪一份。  通常、首先报告所有 SVHC 测试的结果、然后是完整的列表和测试能力表。  RL =报告限制。  它是测试方法或设备的功能。  有时称为 MDL(最小检测限值)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorena:  

    感谢您的答复。

    根据您在第 2 点的回复、我能否确认所有 TI 成品都不含 Dechlorane plus 和 UV328 成分;

    要澄清第 3 点、请参考 附件 CD45441BMT.pdf 示例。 搜索 CASID 25973-55-1。 在 Appendix1 下、RL 为 0.05 时会提到 cas ID、因此根据您的输入、我可以确认它是器件功能吗? 请澄清、

    您能否在此处回答附录 1 中 RL 的含义?

    此致、

    Vinaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CD4541BMT.pdf

    尊敬的 Lorena:  

    感谢您的答复。 重新发布与错过的附件。

    根据您在第 2 点的回复、我能否确认所有 TI 成品都不含 Dechlorane plus 和 UV328 成分;

    要澄清第 3 点、请参考 附件 CD45441BMT.pdf 示例。 搜索 CASID 25973-55-1。 在 Appendix1 下、RL 为 0.05 时会提到 cas ID、因此根据您的输入、我可以确认它是器件功能吗? 请澄清、

    您能否在此处回答附录 1 中 RL 的含义?

    此致、

    Vinaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RL 是管制限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    感谢您的答复。

    这是否是 监管限制?用于测试的器件可以检测到的量是多少?

    为遵守最新法规、我们的器件中不得有任何数量的 Dechlorane 和 UV328。 您能指导我使用 TI 发布的化学品报告来检查这种情况的最佳方法吗?

    我采用的方法是与小岛屿发展中国家  135821-03-3135135821-74-813560-89-9 和 25973-55-1 核实。  

    我发现 CASID  25973-55-1  仅在附录 A 中提及。因此需要进一步澄清。

    我需要确保 Dechlorane 物质不存在任何数量。 请帮助我如何使用化学品报告进行验证或提供任何其他文档。

    此致、

    Vinaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我们的专家将在 7 月 14 日这一周作出答复。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCM 法规和标准通常按化学品名称或说明而不是具体的 CAS 编号来指代化学品组和类别。  

     

    REACH、爆裂声和 TI RCM 列表 (6494169) 按名称引用 Dechlorane Plus、而不是限制适用 CAS 编号的当前列表。  在搜索这些列表时、请务必搜索 CAS 编号、特定化学品名称和通用/品牌名称、以确保找到所有适用的信息。

     

    请注意、多年前 REACH SVHC 列表中包含的物质可确保其在文章级别不会超过 1000ppm。  但随后加入 EU 爆裂声和 TI RCM 清单 (6494169)、确保不允许将其作为有意添加的任何数量的物质存在。