This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:变压器连接请求、请查看:

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541145/ucc28910-request-for-transformer-connection-review

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28911

工具/软件:

您好:

我将使用设计反激式转换器 UCC28910 。 根据原理图中所示的变压器连接、我使用了一个制造商制造的定制变压器。 我已经 在电路板上进行了测试。 输入为 390V 直流

  • 输出绕组 提供了预期的值 12 伏 这是很好的。

  • 不过、 辅助绕组 仅捐助 1.2V 尽管它也是为而设计的 12 伏 为 UCC28910 的 VDD 供电。

我怀疑可能存在连接或点极性问题。

请帮助我验证 变压器引脚连接和点方向

  1. 对应的引脚  负电压 、  次级(12V 输出) 、和  辅助 (12V VDD)
  2. 如何将这些引脚正确连接到 UCC28910 电路。

  3. 具体是什么 点符号 以及它如何影响电压极性和连接?

如果能够帮助验证变压器连接是否正确、我们将不胜感激。

谢谢!

请注意、

赛义夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您能分享一下原理图吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    我已发送朋友请求、请接受。

    所以我可以分享与它相关的原理图和数据。

    请注意、

    赛义夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    e2e 是一个公共论坛、旨在为工程师提供电子电路设计和建议。  它是一个可搜索的数据库。  因此、我们不会脱机处理技术问题。  但是、如果您需要直接的客户支持、请联系您当地的德州仪器 (TI) 现场应用工程师以寻求帮助。

     

    我知道您可能不想分享您的原理图、并且提供了工具供您检查设计。

     

    首先在产品页面中、您可以找到 Webex 设计工具。  您只需输入输入输入和输出功率要求、该工具便会生成原理图和 BOM。  您可以将此原理图和变压器连接与您的设计进行比较。

    https://www.ti.com/product/UCC28910?keyMatch=UCC28910&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT

      

    另一种选择是使用 Excel 设计工具、可以在以下链接中找到该工具。  它与 Webench 工具类似、用于输入输入输入和输出功率要求、并将计算设计所需的电气元件、以及计算设计所需的变压器匝数、电流和磁化电感。  还提供了一个参考原理图、您可以将其与您的设计进行比较。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-BYW473Lu47/01.00.00.0B/sluc503b.zip

     

    您可以订购、评估 UCC28910 和 UCC28911 的评估模块、并将其与您的设计进行比较。  可在以下链接中找到该文件。  许多客户认为此评估在调试其设计时非常有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluuai4

     

    此致、

     

    Mike