This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:Webench 仿真设计可以完成#39;t BE

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531139/tps552882-q1-webench-simulation-design-can-t-be-done

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882LM5177

工具/软件:

您好、

在尝试 在 10A 电流下以 6-36V 输入电压和 13.2V 输出电压对 TPS552882 进行仿真时、我收到消息“design cannot be creed“不清楚为什么所有输入的值看起来都在允许的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    TPS552882 具有 16V 平均电流限制。 当输出为 13.2V/10A 时、平均电感器电流将高于 132/6=22A。 在这种情况下、建议 LM5177。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢、唯一的建议是 Web 工具应进行输入范围检查、并由于电感器电流为平均值而明确指出设计失败的原因、并限制可输入到设计限值的值