This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:需要存储温度为–55°C 的 UCD

Guru**** 2547690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541556/ucd9081-need-the-ucd-with--55c-storage-temperature

器件型号:UCD9081


工具/软件:

IAM 查找存储温度为–55°C 的 UCD。  

UCD9081RHBR 器件的贮存温度为–40°C 至 85°C。 请建议使用–55°C 至 85°C 的备选器件。

谢谢。此致、

Pavithra M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithra:

    我们的 UCD 部件是基于相同的技术构建的、因此在–55°C 的存储温度下、我们没有任何产品。

    此致、

    Nash