This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620:TPSM843820 是否与 TPSM843620 引脚对引脚兼容?

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620, TPSM843820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541588/tpsm843620-is-the-tpsm843820-pin-to-pin-compatible-with-the-tpsm843620

器件型号:TPSM843620
主题中讨论的其他器件: TPSM843820

工具/软件:

 TI 团队大家好、

客户使用 TPSM843620

TPSM843820 是否 与 TPSM843620 引脚对引脚兼容?

客户需要使用 TPSM843820 作为替代产品。 对于该电路是否需要考虑任何注意事项或预防措施?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    TPSM843820 是否 与 TPSM843620 引脚对引脚兼容?

    是的、它们 P2P 兼容。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    这些封装是引脚对引脚的、但 TPSM843820 不是  TPSM843620 的直接替代产品  

    功能

    TPSM843620

    TPSM843820

    持续输出电流

    6A  

    8A  

    输出电压范围

    0.5V  – 5.5V  

    0.5V  – 1.8V  

    引脚配置 (strap) 设置是相同的。   但该产品具有不同值的电感器、因此不同器件的工作区域可能不同。