This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B27:如何将 TPS548B27 Simplis 模型加载到 simplis 中。

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537711/tps548b27-how-to-load-the-tps548b27-simplis-models-into-simplis

器件型号:TPS548B27


工具/软件:

您好:

Simplis 的全新产品。 我有 eval 版本。 我尝试对 TPS548B27 启动和平均模型仿真进行仿真。

当我加载 TPS548B27 瞬态模型并运行它时、会收到以下错误:

“找不到子电路“TPS548B27_TRANS"的“的定义

我在 zip 文件中的任何位置都看不到“子电路“文件。

我是否需要.include 命令?

您需要保存 Simplis 模型的目录?

是否有一个介绍如何加载和运行 Simplis 仿真的快速教程?

V/r、

Chuck Sampson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    您是否在使用免费版本的 SIMPLIS (SIMPLIS Elements)? 这对您可以仿真的电路的大小有限制、因此不能保证它适用于我们的模型。  

    如果您使用的是许可版本的 SIMPLIS、您应该能够使用 TI.com 中的模型运行仿真。  

    如果您打开文件并按 F11 按钮、您应该会看到其中列出的子电路。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我安装了 Simplis 的完整版本。 相同的误差:

    我选择了部件并按下了 F11 键、但没有发生任何事情。

    请告知:

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试编辑 TPS548B27 模型时、收到以下错误消息:

    我从 TI 网站下载的 zip 文件中没有模型、仅包含原理图文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    您应该会在产品文件夹中看到 SIMPLIS 文件、如此处所示。

    文件夹中有一个环路响应和启动模型。  

    此致、  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了这个、然后将其加载到 Simplis 中。 在运行原理图时、我收到了上一封电子邮件中显示的错误。 请注意、您上面显示的文件是原理图文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    看起来它使用的是 Simetrix 而不是 SIMPLIS。 要解决此问题、请转到 Simulator(模拟器)选项卡、然后单击 Switch to SIMPLIS mode(切换到 SIMPLIS 模式)。 则仿真将能够运行。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的。 谢谢 Ryan!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的。 谢谢 Ryan!