This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:LM2765 偏置在 LM51231-Q1 上实现

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2765, LM51231-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540710/lm51231-q1-lm2765-bias-for-lm51231-q1

器件型号:LM51231-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2765

工具/软件:

亲爱的

 考虑到 LM51231-Q1 的输入电压为 3.7V 至 42V、我正在使用 LM2765 电荷泵电压转换器作为偏置输入。

我正在阅读 LM2765 数据表、我有两个问题:

引脚 SD- 当该引脚为高电平时、您是否确认 LM 处于关断模式? 您能给我讲一讲工作和睡眠状态下的功耗吗?

当 LM 处于关断模式时、OUT 引脚连接到 GND 或处于三态?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 LM2765 SD 引脚的电压满足以下条件时、器件将在关断模式下工作。 您还可以在下表中看到关断电流。

    在关断模式下 VOUT 没有输出、但并不意味着该引脚连接到 GND。 它的连接方法取决于您的实际电路。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aurora、

    感谢您的答复。 对于关断条件下的引脚 Vout、我是指 LM2765 内部的 VOUT 引脚。

    另一方面、此引脚与 LM51231 偏置引脚连接、因此我想确保、当 LM2765 处于关断模式时、BIAS 引脚不会通过 Vout LM2765 引脚直接连接到 GND。

    我希望一切都很清晰

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我理解您的意思、但目前没有 EVM、 也看不到直接从数据表中得到的结果。  如果您有 PCB、我建议您在 SD 模式下使用万用表来测量 VOUT 和 GND 之间是否短路。 由于这个产品比较旧,目前很难找到具体的内部结构。 直接测量会更方便。 希望这有所帮助。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢你的帮助。 是否建议使用较新的电荷泵产品来满足这一用途?

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    近年来、我们尚未开发任何新的电荷泵产品。 也许目前没有好的替代方案。 希望您能理解。

    Aurora