This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:由于 PWM 控制而产生的阳极电压波动

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541019/tps61160a-anode-voltage-fluctuation-due-to-pwm-control

器件型号:TPS61160A


工具/软件:

尊敬的支持团队:

在更改 PWM 占空比时进行调光时、阳极电压会波动、如下所示。

亮度【%】

阳极电压[V]

阴极电压[V]

100

18.1025

0.200568.

50

16.9696

0.0998692

0

15.8193.

0.023311.

其原因如下所示?

如果 PWM 占空比变小、FB 电压会变小。
如果 FB 电压变小、LED 电流会变小。
如果 LED 电流变小、LED Vf 会变小。
如果 LED Vf 变小、阳极电压会变小。

TPS61160A 是否规定了阳极电压的上升和下降并采用 PWM 控制?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您联系我们! 我们的专家 Colin 会在这几天内回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    出现此类结果是正常现象、因为等于 FB 的内部基准与 PWM 占空比有关。  PWM 的占空比越低、FB 越低。 FB 越低、电流越低。 这会导致 LED 正向电压较低。 所以阳极电压会下降。

    谢谢、

    Colin