This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:使用 LM36274 实现 60Hz 开/关应用

Guru**** 2632205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539189/lm36274-60hz-on-off-application-by-using-lm36274

器件型号:LM36274


工具/软件:

尊敬的先生:

 我们的客户希望使用 LM3t624 通过使用 60Hz 频率的 LM36274 来刷写 TFT LCD 面板约 10 秒 是否可以通过设置 0x08 的 BL_EN 位或任何其他建议来控制? 感谢您的帮助。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gary:

    感谢您联系我们! 我们的专家将在下周初回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    60Hz 的周期仅为 16.6ms、那么客户如何点亮 LED 达 10 秒? 您能提供该应用案例的更多详细信息吗? 谢谢

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     客户希望使 LED 以 60Hz 的频率闪烁 10 秒。 LM36724 可以做到吗?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    闪存是否有任何时序要求(包括 LED 电流的上升时间和下降时间)、以及在每个闪存周期内 LED 会点亮多久? 理论上可以使用 0x08 来实现这种情况、但需要根据客户反馈考虑 LED 电流的上升和下降时间。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     50%占空比开启/50%关断、40mA 电流。 此应用是否正常?

    谢谢。此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    因此点亮 时间将是 1/60 秒的 50%、熄灭时间将是另 50%。 没关系。

    BR

    Patrick