This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:同一 PMBus 上的 2 个 UCD3138

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536248/ucd3138-2-ucd3138-on-the-same-pmbus

器件型号:UCD3138


工具/软件:

你(们)好

我的硬件设计人员在同一 PMBus 上放置了 2 个 UCD3138。

负责固件设计。

@文档、在 Romcode 中、PMBus 的 μ C 设置为<0xB>

当 UCD 为空时、如何刷新它们?

如果我尝试刷写、我想两个 UCD 都将在 PMBus 上执行 ACK 命令。

这是否意味着我可以在两个 UCD 上刷新相同的固件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindheimer、

    感谢您的等待,7 月 4 日是美国假期。

    请参阅以下 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882440/ucd3138-two-ucd3138-on-one-pmbus 

    是、在 ROM 模式下、地址将始终为 0d11 (0x0B)。 因此、在 ROM 模式下通信可能会出现问题。 在代码中、您可以为每个 UCD3138 设置唯一的 PMBus 地址。 将固件刷写到 UCD3138s 上后、Fusion GUI 将显示一个下拉列表、允许您选择要与哪个 UCD3138 进行通信。 请参阅“UCD3138 — 响应多个 PMBus 从器件地址“中的第 5 节: https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua758/slua758.pdf

    此致、

    Jonathan Wong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经读了你提议的主题,但它没有明确回答我的答案。

    刷写固件后、它将使用 ADC 为每个 UCD 设置不同的地址。 因此、不会有问题。

    我的问题是当两个 UCD 都将引导至带有@ 0xb 的 romcode 时、如何部署第一个固件。

    Ian Bower 说:“因此、在 ROM 模式下、您可能会遇到问题。 有些人报告他们可以将程序写入多个设备。“

    所以,不是很清楚,如果我要有一个问题...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindheimer、  

    我将进一步研究这一问题、并在明天作出回应。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindheimer、

    对延迟深表歉意。 E2E 因维护原因于 7 月 11 日至 14 日暂停。  

    是的、ROM 模式是 UCD3138 Nona 和 A 型号的一种限制。 所有当前的 UCD3138x 将具有相同的 ROM 模式地址。 因此、如果多个 UCD 器件连接到同一条 PMBus 线路、哪个器件将响应是未知的。  

    这是您需要解决的一个限制。 例如、我们的客户确实使用了多个 UCD3138x 控制器。 在生产中、它们采用的方法是一次只能为一个器件加电、并将固件刷写到每个单独的 UCD3138x 上。 您可能需要采取类似的策略。

    这将是即将推出的 UCD3138R 不会 在 ROM 模式下具有此限制。 有关 UCD3138R 的更多激动人心的信息、请联系当地的 FAE。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    等待实际电路板期间、我使用两个 UCD3138HSFBEVM-029 评估板进行了测试。

    我已将两个 PMBus 连接在一起。

    我从 romcode 下载时、两个电路板刷写了相同的固件、没有问题。

    然后、我的自定义固件为每个板属性一个不同的 PMBus 地址(基于 AD0 引脚)

    此致

    Chris