This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:HO1/2 引脚的状态

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539513/lm5171-q1-state-of-ho1-2-pin

器件型号:LM5171-Q1


工具/软件:

当使能引脚被拉低时、HO1/2 引脚的状态是什么。 是被拉至低电平还是处于高阻抗状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preegrag:

    我会仔细研究一下、然后再回到您的身边。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preerag:

    当栅极驱动器通电(对于 LO、施加 VCC) 且)且 EN 被拉至低电平时、它会被拉至低电平。

    栅极驱动器未通电时、处于 高阻抗状态。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 但 HO1/2 的状态是什么、它们是被拉低还是处于高阻抗状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preerag:

    当 HB-SW 通电时、HO 被拉至低电平。 否则 、它处于 高阻抗状态。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 所以要清楚。 当相应相位的使能端被拉低时、HO1/2 引脚将处于高阻抗状态。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preerag:

    编号 当在 HB 和 SW 之间施加电压时、HO 被拉至低电平。 否则 、它处于 高阻抗状态。

    此致、
    Feng