This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:如何连接 UCC2566614 和 UCC28064A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540926/ucc25661-how-to-connect-ucc256614-and-ucc28064a

器件型号:UCC25661
主题:UCC28064A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我考虑使用 UCC256614 和 UCC28064A 的电路。
如何最好地将 TSET(PFC 开/关)端子连接到 UCC28064A?

我正在考虑使用 UCC28064A 的外部禁用功能将 UCC28064A - VSENSE 端子连接到 UCC256614 - TSET(PFC 开/关)、但施加到 TSET 端子的 VSENSE 电压(约 6V)是否不会有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可通过拉取 VSENSE 引脚 TOE GND 来禁用 UCC28064A。 因此、如果将 N 沟道 FET 的漏极连接到这里、将源极连接到 GND、将栅极连接到 TSET、那么当 UCC256614 进入突发模式时、PFC 将自动禁用。  

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我错误地想到了 TSET(PFC 开/关)端子的运行方式、相反。

    您提议的电路是有效的。