This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:浪涌测试故障

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541096/lm5069-surge-test-fault

器件型号:LM5069


工具/软件:

尊敬的先生:

我们发现、测试直流输入差分 1kv 会触发 LM5069-2 电流限制并导致机器重新启动。

将 R65 和 R116 电流检测电阻更改为 0 欧姆以绕过此功能、浪涌测试将通过、无需重新启动。

请问、是否有任何地方可以修改以解决此问题? 感谢您的帮助并向您学习。

e2e.ti.com/.../IPGA_2D00_2710A_5F00_LM5069.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将在本周结束时回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    好的、谢谢。