This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:0A 到负载瞬态响应

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541395/tps62a01-0a-to-load-transient-response

器件型号:TPS62A01


工具/软件:

您好! 您能分享一个负载瞬态示波器屏幕截图吗? 我们的数据表变为 0.3A -> 1A

我对 0A -> 0.1A 或 0A -> 0.5A 范围内的负载瞬态(比如 3.7Vin -> 1.8Vout)很好奇
我很好奇、在 PFM -> PWM 转换期间纹波的外观如何。 您能为我拍这个示波器吗? 负载的压摆率对我来说并不是很重要。 无论您的测试设置是什么、都是最简单的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    我找到了一个现有的示波器屏幕截图、其中显示了 VIN = 3.5V、VOUT = 1.8V、从 5mA 加载阶跃到 200mA、然后再加载回来的条件。

    我希望这能够与您所需的条件足够接近。

    (单击放大图像。)

    此致、

    Andreas。