This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:定制

Guru**** 2502455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541565/lm61495-customize

部件号:LM61495


工具/软件:

您好:

www.ti.com/.../lm61495.pdf

我计划使用 16V 输入和 3.3V 输出(固定)。

 在将 16V 施加到 VIN1(引脚 14)和 VIN2(引脚 2)之前、是否可以向 EN(引脚 13)施加电压?

VIN 和 EN 是否有任何电压调节?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Daisuke San,

    通常不建议采用此配置 — 电源时序应为 Vin、然后是 EN 信号。

    在 Vin 之前提供 EN 会导致一些漏电流和内部 ESD 二极管的正向偏置。 这可能会导致内部 ESD 二极管损坏。  

    谢谢、

    此致、

    Taru