This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:恒流模式

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5190, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539359/lm5146-constant-current-mode

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5190LM5148

工具/软件:

您好、

我对 LM5146 DC/DC 降压转换器的电流限制功能感到困惑。


根据我所能理解的、LM5146 提供了两种过流保护模式:断续模式、在该模式下、降压转换器会在长时间过流事件后关闭;而逐周期电流限制功能、在该模式下、发生过流事件时会缩短占空比、如上图所示。 我将后者解释为恒流模式功能、并想用它来为电池充电。 但是、 我的设计 在连接到电池时似乎每次都进入断续模式、而没有尝试限制电流。 LM5146 是否能够 充当仅具有电压反馈环路的 CC/CV 器件?

此致、
Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    对于电池充电 — 您可以考虑使用 https://www.ti.com/product/LM5190-Q1 (汽车级)/ https://www.ti.com/product/LM5190 (工业级)-该器件直接包含 CC-CV 调节功能。  

    我们已在内部使用 LM5146 实现 CC/CV、然而、适用于 CC/CV 的电流模式控制器件的性能始终更好。 不过、最简单的解决方案是查看 LM5190、它可让您的设计变得简单!

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的推荐。 我将在下一个设计中介绍它。

    但我的问题仍然存在。 在发生断续模式之前、LM5146 是否能够将其电流限制为 ILIM 设置的电流(与恒流模式类似)? 如果是、在未观察电流限制的情况下触发断续可能是什么原因?

    谢谢、
    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的推荐。 我将在下一个设计中介绍它。

    但我的问题仍然存在。 在发生断续模式之前、LM5146 是否能够将其电流限制为 ILIM 设置的电流(与恒流模式类似)? 如果是、在未观察电流限制的情况下触发断续可能是什么原因?

    谢谢、
    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    LM5146 是否能够在断续发生前将其电流限制为 ILIM 设置的电流、类似于恒流模式?

    在断续发生之前,会通过缩短导通时间来限制电流 — 但是,器件会跟踪发生这种情况的时长 -如果发生在 128 个连续周期内、器件将进入断续模式(如果未消除过流条件)并执行软启动序列 — 因此这不是真正的恒流模式。  

    如果是、在未观察到电流限制的情况下触发断续的原因可能是什么?

    您能否分享您可能捕获到的波形 — 我不确定是否会发生这种情况-与此同时、我在同事 Tim 建议您更改 ILIM 设定点的另一篇文章中看到 — 您是否这样做?  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    请在此处查看一些可为您提供帮助的其他资源:
    https://www.ti.com/lit/an/snvaa85/snvaa85.pdf (尽管这适用于 LM5148/9)

    我们还创建了一个与 LM5146EVM 连接的分接板、用于 CC/CV 设计。 请参阅以下报告:
    e2e.ti.com/.../LM5146-Test-Result.pdf

    谢谢、

    此致、

    Taru