This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:静态电流

Guru**** 2509905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541227/bq24298-quiescent-currents

器件型号:BQ24298


工具/软件:

你(们)好

我想检查当 V_BUS = 0 时 BAT 引脚上的静态电流是多少、SYS 引脚上的电流为 1mA。 
是否有程序可以在连接电池的情况下将充电器置于低功耗模式? 我想知道是否有必要禁用 i2c 通信。

BR
Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可用的 IQ 规格列在 d/s 的 7.5 电气特性第 6 页中

    对于您的特定 IQ、没有规格、请在您的电路板上进行检查。

    没有这样的程序。

    充电器无法禁用 I2C 通信。

    谢谢、

    Ning