This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:从电芯 5 到电芯 16 的电芯寄存器地址

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541088/bq41z90-cell-register-address-from-cell-5-to-cell-16

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

1.我们使用的是 BQ41Z90 电量监测计 IC。 在技术参考手册中、清晰记录了最多 4 节电池的寄存器地址(SMBus 命令)。 但是、我们的应用涉及 4 节以上的电芯(特别是 5 至 16 节电芯)、并且该文档不提供有关访问 Cell4 以外电芯电压或状态信息的指导。

您能解释一下我们如何通过 SMBus 访问 Cell5 至 Cell16 的电压和相关数据吗? 是否有无文档记载的寄存器、扩展寻址方法或我们需要启用的配置模式来支持 4 个以上的电芯?

2. 有必要 为初始配置购买 EV2400 SMBus 适配器模块、或者可以通过 SMBus 使用微控制器执行相同的配置。

3.您能提供一个参考固件,帮助我们更好地了解流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于大于 4 的电芯、您可以使用 ManufacturerAccess () 0x0341 访问此数据以读取电芯电压。  

    数据采用 32 字节数据长度格式:

    aaAAbbBBccCCddDDeeEEffFFggGGhhHHiiIIjJJkkKKllLLmmMMnNNooOOppPP

    AAAA 电芯 1 电压 (mV)

    BBBB 电芯 2 电压 (mV)

    CCcc Cell 3 电压 (mV)

    DDdd 电芯 4 电压 (mV)

    EEee 电芯 5 电压 (mV)

    FFFF 电池 6 电压 (mV)

    GGgg 电芯 7 电压 (mV)

    HHhh 电芯 8 电压 (mV)

    IIii 电芯 9 电压 (mV)

    JJJj 电芯 10 电压 (mV)

    KKKKK 电池 11 电压 (mV)

    LLll 电池 12 电压 (mV)

    MMmm 电池 13 电压 (mV)

    NNNN 电池 14 电压 (mV)

    OOoo 电芯 15 电压 (mV)

    PPpp 电芯 16 电压 (mV)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用 ev2400 和 BQstudio 来对化学物质进行编程、但不需要配置测量仪表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复  

    在我的例子中、Im 通过 SMBus 将 Bq41z90 与 STM32 连接起来。   

    我有一个问题:如何通过 SMBus 通信读取每个电芯的电压。 请告诉我消息格式或包含消息格式的必要文档。

    提前感谢