This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:有关 UDIM 上升沿的开关启动时序的问题。

Guru**** 2580125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539680/tps92641-question-about-switching-start-timing-from-udim-rising-edge

器件型号:TPS92641


工具/软件:

大家好:

我的一个客户在自己的电路板上评估 TPS92641PWP。

现在、他们有以下问题。
您能给我答复吗?

Q
在 UDIM 更改后、HG/LG 开关大约需要 30ms
从 L 电平(低功率关断)到 H 电平。
同样、这个时间也会有所不同。

什么决定了该开关启动延迟时间和变化?
此外、是否有方法可以缩短延迟并减小变化?
是要减小连接到 COMP 端子的电容值、这是一种缩短延迟的方法?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuya

    对于 UDIM 的低电平、请施加 0.37~1.27V 之间的电压、如 EVM 用户指南中的原理图所示。(二极管钳位 UDIM ~0.6V、而不是 0V)

    您能分享什么是终端设备和应用条件吗? Vin、Vout?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的答复。

    我 得到 、为了缩短此延迟时间、需要保持 UDIM 电压
    0.37V 以上(典型值)

    客户终端设备是机器视觉的光源。
    此外、应用条件为 Vin=24V、Vout=2.5V、Io=7A。

    我可以问你以下问题吗?

    从低功耗关断模式重新启动、大约 30ms 的延迟时间是否合理?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuya

    请让我检查一下 EVM、稍后再联系您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的支持。

    是的,我会等待你的下一个答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuya

    我检查了 EVM、并且确实有~30ms 来重新启动和输出 Iout。  可以像 EVM 那样添加二极管。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    非常感谢您的大力支持。

    客户了解为什么会出现延迟时间。
    作为额外的客户问题、
    他们想知道 UDIM 低功率阈值的最小/最大电压。

    您能否给出电压或百分比(例如,最小值/最大值是典型值的+/–10%)?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuya

    数据表中只有典型值、这是一个旧器件、我找不到最大值/最小值。

    谢谢、此致。