Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25798, EV2400, BQ34Z100, BQ76942
“主题“中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ25798、 EV2400、 BQ34Z100、
工具/软件:
我们有一款包含 BQ76942、BQ34Z100 和 BQ25798 充电器的产品。 我们使用 EV2400 将 srec 加载到电量监测计中、然后使用 gg.csv 文件将默认设置加载到 BMS。 这 3 个芯片都在同一条 I2C 总线上。 由于 BQStudio 中的一个错误、我们必须首先对 FG 进行编程(自动检测到地址 0xAA)、然后将 FG 放在 HDQ 总线上、然后对 BMS 进行编程(地址 0x10)。 然后将 FG 重新移至 I2C 总线上。 这是因为尽管检测设置为 0x10、BQStudio 仍会尝试在地址 0xAA 处找到 BQ76942。 这不会出现在量产中、因此我想使用 USB 转 I2C 收发器编写我自己的编程器。 理想情况下、我想仅使用我已经拥有的 EV2400 单元、但我在此网站上找到了一个主题、该主题告诉我 EV2400 仅是一个原型设计工具、bqcomm 不可共享。
TI 支持在量产中加载 FG 的 srec 和 BMS *.gg.csv 文件的硬件工具吗? 我看到了一些 MKS-Sai-001 的参考资料、但这似乎是 EV2300 的替代产品、而不是 EV2400、我不想订购它、发现它无法支持我当前的芯片。 希望得到一些指导。