This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:有关 LP5018RSM IC EN 引脚行为的查询

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541161/lp5018-query-regarding-en-pin-behavior-of-lp5018rsm-ic

器件型号:LP5018


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 LP5018RSM IC 设计了电路。 在数据表中、我找不到 EN(使能)引脚上有内部上拉电阻器的问题。

但是、在测试过程中、从原理图中移除电阻器 R2 并将使能线路与处理器隔离后、我在 R2 的 EN 引脚侧测得了大约 1.8V 至 2.8V 的电压。

您能否确认此电压是由于引脚悬空造成的、还是 LP5018RSM 在使能引脚上具有内部上拉电阻器导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pooja、

    当然、将检查内部电路、并在结果出现后通知您。

    此致、

    Felix