This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:从适配器切换到电池时的过流限制

Guru**** 2518610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541057/bq25750-the-over-current-limit-when-switching-from-adaptor-to-battery

器件型号:BQ25750


工具/软件:

您好的团队、

 电源从适配器输入切换到电池时、电流限制是多少? 是 8A 吗?

BQ25750 如何检测此过流问题? 是否检测到峰值或平均值? VSYS 和 Vbat 之间的检测电阻是否检测到电流? 是否有办法在开关时降低浪涌电流? 例如在 MOSFET 的栅极引脚上添加一些缓冲电路来降低导通速度和浪涌电流?

我的客户遇到的问题是、他们发现从输入切换到 BAT 时 MOS 将关断。 这是因为 BQ25750 的电流限制被触发了吗?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

     当电源从适配器输入切换到电池时、电流限制是多少? 是 8A 吗?

    是、电源路径切换期间限制为 8A。

    BQ25750 如何检测此过流问题? 是否检测到峰值或平均值? VSYS 和 Vbat 之间的检测电阻是否检测到电流? [/报价]

    BQ25750 通过电池电流检测电阻器检测电流的峰值。

    切换时是否有办法降低浪涌电流? 例如在 MOSFET 的栅极引脚上添加一些缓冲电路来降低导通速度和浪涌电流?

    是的、有多种方法可以在开关时降低浪涌电流。

    是的、BATFET 上的缓冲电路将降低浪涌电流。

    客户还可以将 FET 连接到电流检测电阻器的另一侧、以绕过 8A 保护。

    我的客户遇到的问题是、他们发现从输入切换到 BAT 时 MOS 将关闭。 这是因为 BQ25750 的电流限制被触发了吗?

    客户看到的充电器行为可能是由于电源路径的电流限制所致。

    这里是 有关 BQ25750 电源路径切换的常见问题解答、仅供参考

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]