This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:电池充电器应用设计

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540453/bq27441-g1-battery-charger-application-design

器件型号:BQ27441-G1
主题:BQ24072T 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用锂离子电池开发一个电池充电器应用、

在过去的设计中、我使用了 BQ24072T。

对于新电路板设计、我正在考虑添加电量监测计 IC 来更准确地确定剩余电池电量。

我考虑使用 BQ27441-G1 作为电量监测计 IC。

在这种情况下、电池只有一个热敏电阻、因此不能同时使用充电器 IC 和电量监测计测量温度。

是否可以配置可避免这种情况的电路?

此外、您是否可以推荐结合了电池充电器 IC 和电量监测计的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不需要、您需要在设计中添加另一个热敏电阻。 充电器和电量监测计不能共用一个热敏电阻。 我们没有结合了充电器和电量监测计的 IC。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    BQ27441-G1 的 bin 端子是一个逻辑输入、用于检查电池是否已连接。
    我知道热敏电阻并不用作温度传感器。 是这样吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    热敏电阻用作温度传感器、这对于正确测量算法非常重要。

    此致、

    Adrian