This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:外部同步频率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541285/tpsm64406-external-sync-frequency

器件型号:TPSM64406


工具/软件:

在 TPSM64406 的数据表中、规定将外部同步频率保持在 Rt 电阻器设置的调制频率的+/- 20%之间。 如果我们需要将其用于调制频率的+/- 35%、该怎么办?

对于一个设计(正在考虑中)、我们得到 Vin = 12V、Vout 需要 6V(单路输出)、Iout 约为 2.5A、 并且具有从 1 到 2MHz 的可变同步频率。 这样可以吗? 此同步范围 fmod +/- 33%左右对性能有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 SYNC 频率(外部)时、建议对 RT 引脚电阻进行设置、使器件的内部频率接近外部 SYNC 信号。 这样、在同步丢失的情况下、器件仍然能够正常运行。  

    这两个频率 (SYNC 和 RT) 差别很大、在某些情况下可能会导致电压纹波增加和输出不稳定。 开关频率会影响环路稳定性以及电感电流纹波、进而影响稳定性。  

    我建议在系统规定的最小和最大开关频率下测试器件。 只要在这两个频率下都满足您的稳定性和应用要求、就不会出现问题。 如果情况并非如此、则需要修改应用程序组件、以满足所有条件。 https://www.ti.com/tool/download/TPSM6440X-DESIGN-CALC 上的设计计算器工具 应该能够帮助您开始使用此工具。 设置 RT 电阻器、以便在外部时钟信号损坏或以某种方式在运行(作为失效防护)的情况下、器件以其首选的开关频率运行。

    谢谢您、

    Joshua Austria.