This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73701DRVEVM-529:需要 TPS73701DRBR 的 UL 认证详细信息

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540948/tps73701drvevm-529-need-ul-certification-details-for-tps73701drbr

器件型号:TPS73701DRVEVM-529
主题中讨论的其他器件:TPS737

工具/软件:

HII 团队、

我需要  TPS73701DRBR 的 UL 认证详细信息、请帮我解决此问题。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您正在寻找哪些 UL 认证? 如 此处所述、除非数据表中另有说明、否则我们的产品的封装符合 UL 94 V-0 的要求。 TPS737 数据表未提及不满足该要求。  

    此致、

    Alex Davis