This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:有关 LMR51450FNDRRR 输出电压范围(0.85V 要求)的说明

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540249/lmr51450-clarification-on-lmr51450fndrrr-output-voltage-range-for-0-85v-requirement

器件型号:LMR51450


工具/软件:

您好:

我们的要求如下:

  • 输入电压范围: 12V 至 21V  

  • 输出电压: 0.85V  

  • 所需输出电流: 3.6A  

根据这些要求、我们选择了 LMR51450FNDRRR 我们的应用。 不过、在中进行设计时 TI Webench 、工具将输出电压范围显示为 1V 至 24V  、而不是预期的 0.8V 至 28V  指定的值。

能否请您确认我们是否可以将此设备用于 0.85V 输出 ? 为什么 Webench 显示的最小输出电压为 1V ?

如果此器件不适用、您能提出符合我们要求的替代方案吗?

请找到随附的 Webench 屏幕截图以供您参考。

谢谢、

Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    该器件支持数据表中建议的 0.8V 至 28V VOUT 工作电压。  

    Webench 数据可能仅为 1V。 请利用  此情况下数据表中的第 9 节来设计您的应用。 如果您需要其他帮助/结果、请随时重新打开此主题、我可以帮助审核/验证您的申请。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    感谢您的答复。

    我已经使用设计了原理图 LMR51450FNDRRR 频率。 您能回顾一下并分享您的反馈吗? 请特别注意 相抵消 输出电容器 这是对的仿真支持 0.85V 输出 在 Webench 工具中不可用。

    请找到随附的原理图供您参考。

    谢谢、

    Sonali  

    e2e.ti.com/.../LMR51450FN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    我们实际上为此器件提供了 Excel 计算器、可以帮助您根据应用条件定制建议的原理图元件。  

    Excel 计算器应该能够帮助评估应用的稳定性和效率。 请下载此处的计算器: https://www.ti.com/tool/download/LMR51450-CALC 、如果您对计算器的使用或您的应用有任何疑问、敬请告知我们。

    谢谢您、

    Joshua Austria.