请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3700EVM-114主题中讨论的其他器件:TPS3700
工具/软件:
我需要监控 1.1V 以检测 1.05-1.15。
在这种情况下、为 R1、R2 和 R3 建议了哪些常数?
我看了数据表、但我不太理解、它是哪种计算方法?
谢谢
铃木
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我需要监控 1.1V 以检测 1.05-1.15。
在这种情况下、为 R1、R2 和 R3 建议了哪些常数?
我看了数据表、但我不太理解、它是哪种计算方法?
谢谢
铃木
铃木株式会社
我们提供了一个工具、可计算所需的 TPS3700 电 阻值:TPS3700、TPS3700-Q1 和 TPS3701 电阻分压器计算器。 它允许您输入所需的监控电压、并告诉您 R1、R2 和 R3 的值。
-亨利