This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:TPS54140:重复完全失效

Guru**** 2693335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540475/tps54140-tps54140-repeated-total-failure

器件型号:TPS54140


工具/软件:

几个月来、我一再遇到具有 32V 输入和 3.3V 输出的 TPS54140 降压转换器电路的致命故障。 

尽管该电路经过许多工程师的测试和验证、甚至还有一个外部的专用设计实验室、但 40V 肖特基二极管总是首先出现故障。 我把二极管更改为 60V、这在一开始很有帮助。
但同时、不是二极管断开、而是降压转换器本身断开。  
降压转换器的输入至输出短路。  

同时、由于客户投诉、不可预测的行为需要花费大量资金。 

此芯片是否存在已知问题? 如何永久解决问题? 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    40V 二极管故障可能会导致应用出现输入电压上升至 32V 设定点以上的情况、并导致肖特基二极管上出现电压过应力情况。 一旦将该二极管替换为 60V、降压转换器便会出现电压过应力情况、导致降压转换器出现故障。

    请分享您的原理图和布局、以便我进一步深入研究。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua
    您能给我提供您的电子邮件地址、以便分享我的设计原理图和布局吗?  
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    是的、请发送电子邮件至 j-austria@ti.com。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.