This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:输出电压中产生的噪声 — TPSM33625FRDNR

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540916/tpsm33625-noise-being-generated-in-the-output-voltage---tpsm33625frdnr

器件型号:TPSM33625


工具/软件:

您好、好友:  

我们设计了一个包含两块电路板的系统。 在第一块电路板中、使用开关稳压器 (TPSM33625FRDNR) 将 7.4V 输入调节至 5V。 根据数据表建议、我们已使用 10k 和 40.2k 电阻器配置分压器(忽略原理图中的值)、 输出电容器为 47uF 和 25V。  

稳压 5V 输出提供给第二块电路板。 但是、我们观察到此 5V 电压轨上的明显噪声会影响电路板 1 中信号的灵敏度。 我随附了原理图以供参考。

请您告知、我们是否可以采取其他措施来最大程度地减少或消除这种噪音?  

谢谢、

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    对于任何滤波器、还必须包含一个额外的阻尼电容器、以消除由于滤波器阻抗可能发生的任何电感振铃。  

    应用手册 有一个很好的部分 (4.4) 介绍了阻尼电容器的影响、以防止电感器/铁氧体磁珠引入的纹波。  

    您可能还需要在器件的输出端添加一个高频输出电容器 (0.1uF)。

    如果这些解决方案不起作用、请随时重新打开该主题并发送您的布局、以便我们可以进一步查看。

    谢谢您、

    Joshua Austria.